28.01.2015 09:34 | |
Beigetreten: 07.05.2010 Letzter Bes: 19.12.2022 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo zusammen, bin mal wieder an meinem Heimprojekt dran. Versenden einer E-Mail bei Alarm über CP243. Habe über Internet-Assi folgende Einstellungen gemacht: - E-Mail Adresse: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmx.de - Häkchen bei Externen Server verwenden (mit Authentifizierung) - SMTP-Server: mail.gmx.net - Anschluss: 995 - Adresse DNS Server: 194.25.2.129 - Benutzer: meine E-Mail Adresse - Passwort: mein Passwort bei GMX - Text in EMail, wo E-Mail hin soll usw. Jetzt hänge ich am Baustein ETH0_EMAIL, wie programmiere ich diesen. - EN: ???? - START: A5.7 (wenn dieser Ausgang 1 dann E-Mail) - MAIL: Mail0_0:VB6692 - Abort: ??? - Done: ??? - Error: ??? Kann mir jemand dabei helfen und Tipps geben. Stehe bei dieser Sache noch am Anfang des Lernprozesses. Vielen Dank im Voraus! |
30.01.2015 10:57 | |
Beiträge: 267 Bewertung:
|
Hallo, kennst Du dieses Beitrag? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19541005 |
30.01.2015 11:55 | |
Beigetreten: 07.05.2010 Letzter Bes: 19.12.2022 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo, danke für die Rückantwort. Beitrag kenne ich noch nicht, werde Ihn aber genauer mal anschauen. Allerdings stehen im Beispiel viele Sachen Bausteine, die ich noch nicht ganz verstehe. Habe soeben mal einen Schnellschuß gemacht. - E-Mail Adresse: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmx.de (meine E-Mail Adresse) - Häkchen bei Externen Server verwenden (mit Authentifizierung) - SMTP-Server: mail.gmx.net (Postausgang gmx) - Anschluss: 587 (steht auf der gmx Seite) - Adresse DNS Server: 213.165.64.20 (steht auf der gmx Seite) - Benutzer: meine E-Mail Adresse - Passwort: mein Passwort bei GMX - Text in EMail, wo E-Mail hin soll usw. Baustein ETH0_EMAIL, wie programmiere ich diesen. - EN: SM0.0 - START: A5.7 (wenn dieser Ausgang 1 dann E-Mail) - MAIL: Mail0_0:VB6692 - Abort: V307.6 (wie Beispiel) - Done: V307.0 (wie Beispiel) - Error: VB299 (wie Beispiel) Leider wie zu erwarten funktioniert es nicht. - Kannst Du mir bitte sagen, ob man den Postausgang von gmx oder den Posteingang konfigurieren muss. Eigentlich den Postausgang oder, da ich eine Mail absetzen möchte? - Bin ich eigentlich richtig beim Baustein Abort; Done und Error? - Kann man in Micro/Win irendwo sehen wo es hängt? Vielen Dank im Voraus! |
02.02.2015 11:24 | |
Beiträge: 267 Bewertung:
|
Sorry, im Detail kenn ich mich auch nicht aus. Aber vielleicht hilft Dir das CP243-1 IT Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42122427 |
Folgen Sie uns auf