23.02.2013 15:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Dann vielleicht so! Die beiden Schwellwerte 25 und 40 werden mit Flankenauswertung abgefragt und entsprechend der Ausgang geschaltet. Der obere Teil dient der Erkennung beim Einschalten der Anlage. Der M8 (Einschaltmerker) setzt das RS-Glied und aktiviert damit die Temperaturerfassung am Eingang. Dieser Wert wird gespeichert und überwacht. Steigt die Temp um 5K an, oder sinkt um 5K, so wird ein Impuls ausgegeben und je nach Stand von B001 und B002 der Ausgang gesetzt oder resetet. Vielleicht kann dieser Teil auch entfallen, wenn man die Remanenz in den Bausteinen aktiviert. Nur kommt es zu einem Neustart der Logo bei 36°C, ist der Schaltpunkt für aus schon überschritten und die Pumpe würde laufen, wenn sie vor dem Neustart lief auch wenn die Temp weiter sinkt. Schau dir mal die Bausteine Analogwertüberwachung und analoger Differenzwertschalter an. DateianhangSchwellwerte2.zip (67 Downloads) |
23.02.2013 15:55 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hallo. Danke das sieht schon mal sehr gut aus. Mit dem werde kann ich auf alle fälle was anfangen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.02.2013 23:25 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Zu später Zeit noch einen Vorschlag dazu! DateianhangSchwellwerte 3.zip (63 Downloads) |
24.02.2013 09:25 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Durch die fortgeschrittene Stunde hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, den ich noch verbessert habe. Nun noch kurz zur Funktion! Die beiden Analogwertüberwachungen werden durch den M8 beim Analgenstart initialisiert und speichern den aktuellen Wert ab. Ändert sich der Wert um einen einstellbaren Betrag nach oben (B003) oder unten (B004), so wird der Ausgang aktiviert. Über den Merker M1 und das AND B005 wird dadurch der En von B003 und B004 für einen Zyklus auf 0 gesetzt und danach wieder auf 1. Dadurch wird wieder der aktuelle Wert eingelesen und die Überwachung beginnt von vorn. Der Ausgangsimpuls führt in Abhängigkeit des Zustandes von B001 und B002 zum setzen, bzw. rücksetzen des Ausganges. Wird die Analge gestartet und die Temp. steht auf z.B. 28°C, so bleibt der Ausgang ersteinmal inaktiv. Ändert sich die Temp. nach oben, so wird der Ausgang gesetzt und ändert sich die Temp. nach unten, bleibt der Ausgang inaktiv. Liegt die Temp. bei Anlagenstart über 40°C, so wird der Ausgang sofort aktiviert. Nun viel Spaß beim Testen! DateianhangSchwellwerte 3.zip (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf