24.04.2010 18:02 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
danke mal - mir erschliesst sich nicht wie ich den Schalter anschliessen muss.... |
24.04.2010 21:01 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Logo Handbuch, Kapitel 2.3 "Logo! montieren und verdrahten" ..... |
24.04.2010 21:32 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
ne das ist alles passiert....Ich will nun nur über einen Schalter eine Gastherme ein und Ausschalten. Den Ausgang zur Gastherme ist alles verkabelt. Funktioniert soweit auch alles. Nun wollte ich 2 Schalter anbringen, die die Gastherme von meinem Wohn- oder Badezimmer einschalten, damit diese Warmwasser erzeugt.Ich kapier einfach nicht wie ich den Schalter an die Logo anschliesse. Ja irgendwie an den Eingang I1. DateianhangSCHALTER GASTHERME.zip (79 Downloads) |
24.04.2010 22:36 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Danke dir |
Folgen Sie uns auf