25.10.2013 17:27 | |
Beiträge: 113 Bewertung: (0) |
Hi IBN-Service, jetzt muss ich das Thema nochmal aufmachen, weil ich noch eine Frage zum Thema "Einführung von Leitungen für analoge Signale in den Schaltschrank" habe. Nun, wie ich bereits vor langem erwähnt habe, brauche ich zwingend eine Steckverbindung für die Leitungen. Bis jetzt habe ich dafür immer spezielle Stecker / Kupplungen (Anbaugehäuse) von Harting genommen, welche den Schirm der Leitung beidseitig sauber kontaktieren und ihn unabhängig vom Gehäusepotential durch die Schaltschrankwand führen. An der Analogbaugruppe wird der Schirm dann auf ein Auflageelement gelegt und somit mit PE verbunden. Die Stecker / Kupplungen welche ich meine schauen so aus: Das hier ist das Tüllengehäuse: https://b2b.harting.com/ebusiness/app/displayApp/%28xcm=r3_trex_prd&layout=7.0-12_131_125_139_129&uiarea=1&carea=0000204392&cpgnum=1%29/.do Das hier ist der Isolierkörper, der in das Tüllengehäuse kommt: https://b2b.harting.com/ebusiness/de/han-3-quintax-f-c/09150033101 Das hier ist der Kontaktträger, welcher dann in den Isolierkörper kommt: https://b2b.harting.com/ebusiness/de/han-4-quintax-buchse-3-9-5mm/09150043113 Wie macht ihr das, wenn ihr geschirmte Leitungen steckbar in einen Schaltschrank einführen müsst? Gruß dynamicS |
Folgen Sie uns auf