05.03.2013 17:37 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Klaus, in der Schaltungssammlung Teil _C befindet sich u. a. eine Datei "Schaltplan_Sammlung_V01b.lsc". Dort ist gezeigt, wie mit 2 Blöcken "Stromstoßrelais" und 4 "UND" 4 Ausgänge sequenziell und wiederholend mit einem Taster angesteuert werden können. Bei den zwei Steuereingängen S1 und S2 eines Multiplexers ist das noch einfacher. Zwei Stromstoßrelais in Reihe schalten und deren Ausgänge jeweils mit einem der S-Eingänge direkt verbinden - fertig! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
07.03.2013 00:40 | |
Beiträge: 74 Bewertung:
|
Hallo, vielen Dank für die Vorschläge. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.03.2013 17:42 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo KlausMz, ich habe nochmal ein bißchen getüfftelt, es geht auch mit weniger Blöcken. |
Folgen Sie uns auf