23.07.2013 21:10 | |
Beigetreten: 27.03.2013 Letzter Bes: 21.08.2019 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hi Leute, ich muss den hierhttps://www.mysick.com/eCatSEO.aspx?go=DataSheet&Cat=Row&At=Fa&Cult=German&ProductID=82261&Category=Produktfinder an das hier anschliesenhttp://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/simatic-s7-controller/s7-300/funktionsbaugruppen/fm352/seiten/default.aspx und das ganze im TIA Portal. soweit so gut. elektrischer anschluss is I.O. nach anfänglichen schwierigkeiten mit dem simulationsmodus dessen bit ich jetzt zklisch zurücksetze bekomm ich im online "überwachungsmodus" der baugruppe auch die werte vom encoder. jetzt zum eigentlichen problem. ich muss ein ventil zwischen 0° und 140° schalten. hab Q1 dafür genommen und alles in den ParaDB exportiert. hochgeladen und getestet. leider schaltet das teil fast wie es willgrml was mach ich falsch? kann die karte mit dem geber nicht? is der geber single-, und multiturn in einem? wie ihr euch bestimmt denken könnt brennt die sache Danke schonmal im vorraus! P.S.: wenn ich in der falschen rubrik bin, einfach verschieben^^
|
Zuletzt bearbeitet von: woodirk am: 23.07.2013 21:13 |
|
Folgen Sie uns auf