14.08.2013 07:25 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, erstens: ist meine Siemens Logo 0BA7 mit einen AM2 AQ Output Module 0BA1 kompatibel? wenn nein, welches Modul bräuchte ich, um einen 0-10V Ausgang zu steuern. zweitens: ich habe ein TD Display für die Logo, funktioniert auch soweit. Wie kann ich zwischen den 2 Zeichensätzen in der Logo, bwz. am TD Modul umschalten? geht das mit den Cursor tasten? Wenn ich z.B. beim Analog-Mux 1000 einstelle, sind dies dann 10V? bwz. funktioniert diese Schaltung so? Ich müsste nach verschiedenen Zeiten verschiedene 0-10V Spannungen herausbekommen um einen Frequensumformer anzusteuern.. Danke für eure mithilfe =) DateianhangSchaltplan FU.zip (72 Downloads) |
14.08.2013 11:03 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hiermal ein Link zur Kompatibilität der Erweiterungsmodule mit der 0BA7. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22723673 |
14.08.2013 11:16 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
woher weiß ich welchen E-Stand ich habe? |
26.08.2013 14:38 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo dachrise, der Beitrag "Was bedeutet die Kennung der LOGO! Module im Einzelnen?",hilft dir unter anderen auch den Hinweis zumEntwicklungsstand (E-Stand) an der Baugruppe zu finden. Hier der Link zum Beitrag: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18298033 Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf