20.12.2014 11:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Das Drehen geht auch im 1. o. 2. Verstärker, indem man min und max vertauscht! |
20.12.2014 12:51 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 1197 Bewertung:
|
1 Bei der Umwandlung von analogen in digitale Werte entstehen immer Rundung. 100/3 kann das nicht. Auch 33,33333333333333 ist nicht gut. Selbst die beste und teuerste Gerät. Wenn LOGO ist das nicht anders. Im LOGO ein analoges Signal wird intern auf 0 bis 1000 umgewandelt. Der Fehler bei der Rundung bis 0,1%, das ist nicht viel. A 0-250-Signal kann in einer 0 -1000 die x 4 ist zu reisen. Aber intern arbeitet LOGO! für ein 4-20 mA Signal mit Werten von 0-20 mA um 0-1000 umgewandelt. LOGO kann nicht mit Brüchen oder Dezimalzahlen arbeiten. Weiche Logo selbst macht einen Wert, der gut passt vorschlagen. Um Ihre Fehler zu reduzieren, was Sie machen können es größer messbereich zB 0-2500 Das ist 10 Mal so groß. Die LOGO! können Sie leicht die Position der Dezimalstelle selbst. Programmierung: Zu verwenden, nachdem eine analoge Eingang ist immer ein Analogverstärker. Dann sind Sie flexibel in Ihrem Programm. Die Empfehlungsfunktion Sie dann verwenden können. Wenn Sie Ihr Analogverstärker nach analoger rechnungsblock passen, dann können Sie das Analogsignal an. Sie können dort kalibireren. Auch Fehler in Ihrem Sensor, können Sie das angehen. 2 Drahtbruch: Sie Sensor 4-20 mA. LOGO hat Signal 0-20 mA umgewandelt. Hier werden Sie nicht bemerken. Aber jetzt haben Sie die Möglichkeit, Signale <4 mA, zu messen. Das ist etwas, das Sie Drahtbruch haben. Dann ist der Strom unter 4 mA. Diese können Sie ganz einfach mit einem analogen TresholtTrigger erkennen. Sehen Sie sich das Beispiel. Allerdings können Sie simulieren das ist nicht auf Ihrem PC, aber in Wirklichkeit ist es funktioniert. Probieren Sie es aus. Es kann sein, dass die Werte in Block B003 eingestellt wird. Ich kann auch nicht simulieren. Programmierung, aber einmal und LOGO mit meinem Beispiel. Entfernen Sie den Sensoranschluss und der Messwert einmal negativ. Ich denke, dass etwas von -0,62. DateianhangCircuit Diagram5.zip (99 Downloads) |
Folgen Sie uns auf