11.01.2011 13:04 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hey, ich habe zu dem Thema, was für eine Art von Speicher in der LOGO! verbaut ist leider nur dieses Dokument gefunden. Ich würde jedoch gerne wissen, wie sich der Speicher der LOGO! nennt. Ein normaler RAM Speicher kann es ja nicht sein, da das Programm ja auch ohne Spannungsversorgung bestehen bleibt und die Puffer Batterie ja nur für die Uhr zuständig ist. Handelt es sich dann um einen nicht-flüchtigen RAM, EEProm oder Flash-Speicher? Dateianhangsupport_automation_siemens_com_WW_llisapi_dll_func=ll&ob.pdf (72 Downloads) |
14.01.2011 11:12 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17) |
Hallo, soweit mir bekannt ist, ist der Nullspannungsfeste Speicher in der LOGO! ein EEPROM. |
Folgen Sie uns auf