04.08.2009 09:06 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Ging in einer LOGO! pure noch nie. Dazu ist wohl ein LOGO! Prom nötig - oder eine LOGO! Basic |
04.08.2009 09:17 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Das es "NUR" mit einer Pure-version nicht funktioniert war/ist mir klar... aber ich dachte mit dem TD als Kombination |
04.08.2009 19:20 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das Logo TD unterstützt leider nicht alle Funktionne wie die Tasten bei der Logo Basic. |
Folgen Sie uns auf