25.02.2012 11:15 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
haha... hast du dafür keine Frau? *ducken* Im Ernst: Wozu willst du an dieser Stelle eine SPS einsetzen? Solches Spielzeug kann man doch bestimmt fertig kaufen, bei ELV z.B? Googeln zeigt da zig,zig,zig Links. Vielleicht hilft das weiter: http://www.novotech-gmbh.de/novotech_spracherkennung.htm http://www.conrad.de/ce/de/product/189150/;jsessionid=06B593035395F56CEF329C9C160389F5.ASTPCCP6 |
28.02.2012 10:10 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Vielen Dank IBN-Service für deine , wie ist das denn zu bewerkstelligen. Hab schon mal reingeschaut. Dort ist ne Zeile mit Wortfunktion. Ich schätze die WAND_W : 16 bit UND Verknüpfung ist der richtige Baustein. Wie wende ich den nun an? So wie ich das Verstanden habe, vergleicht der die Werte IN1 und IN2 passen die überein gibt er auf den Ausgang ne 1. Da gibts noch ne WAND_DW was ist der Unterschied zwischen dem 32bit und dem 16bit? @Eleu: Oh ne lass mal dann geht das Ding innerhalb von ner Woche kaputt. Das nervt irgendwann auf die Dauer :D Ich werde mal 4voice anschreiben was die dazu sagen. Hier ein kleines Video http://www.youtube.com/embed/LSZVoFMJ_Hg Software ist: Dragon Natrually Speaking Pro Version 11.5. Kann als Diktiergerät genutzt werden und wird anschließen auf einem Rechner als Text gespeichert. Das einzige problem ist ob man diesen Text dann auf die S7 bekommt? mfg S7freund |
Zuletzt bearbeitet von: S7Freund am: 28.02.2012 12:51Zuletzt bearbeitet von: S7Freund am: 28.02.2012 12:44Zuletzt bearbeitet von: S7Freund am: 28.02.2012 10:13 |
|
Folgen Sie uns auf