31.12.2007 20:01 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
Hallo Seher, Gebrauchen Sie die neueste Bausteinen fuer die AG_SEND und AG_RECV, bei die neueste FC5/6wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen ein Long- und Normale (240 Byte) Laenge von Daten. Sehen Sie dafuer die FAQ: SIMATIC_NET_CP Library in STEP7 / NCM S7 up to V5.4 SP3 Werden auf die Bausteinen noch Fehler gemeldet, bitte die Fehler "Einfangen" when diese Auftritten. When gar kein Fehler gemeldet werden dann ist die Change sehr gross das das Problem an die aendere Seite Anwesend ist. Eine WireShark capture Datei bringt vielleicht etwas mehr. Eine gute Rutsch in das neue Jahr 2008 |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
Folgen Sie uns auf