31.08.2020 19:45 | |
Beigetreten: 18.02.2018 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo es gibt schon mehrere Personen die eine Zehnder ComfoAir 350 per Moxa Adapter und PC bedienen vielleicht findest du da etwas. Ist zwar KNX Forum aber man kann das sicher irgendwie ableiten. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/35858-zehnder-comfoair-350-kein-serieller-anschluss |
31.08.2020 20:10 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang ist eine Variante, wie man Analogwerte sowohl mit der Wochenschaltuhr als auch über eine Webseite ändern kann. Die Eingänge I1-I5 im Beispiel dienen nur der einfachen Simulation und können später gelöscht werden. Die Umschaltung erfolgt in den angegebenen Stufen 0,25,50,75,100% Die Wochenschaltuhren müssen auf Impulsausgabe eingestellt sein, also nur Anfangszeit vorwählen. Das System lässt sich leicht erweitern je 2 weitere Wochenschaltuhren passen an die Oder-Blöcke, an denen auch der Netzwerkeingang sitzt. Die Stufen lassen sich auch ändern, dazu mal die Analogmultiplexer genau anschauen. Es ließe sich eventuell mit relativ wenig Mehraufwand auch eine analoge Prozenteingabe im Webserver realisieren, aber 5 Buttons sehen auch nicht schlecht aus und lassen sich leicht bedienen. Übrigens halte ich es keineswegs für unfair, hier nur Tipps abzugreifen, nur komplette Programme sollten nicht erwartet werden. M.f.G. Scorp DateianhangLüftung1.zip (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.09.2020 17:41 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Danke Scorp, im zweiten Anlauf hat es geklappt. |
Folgen Sie uns auf