04.11.2010 12:16 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, mal abgesehen von der Steuerungsaufgabe wirst du mit deinem Pt100 direkt an LOGO! AM2 RTD nicht glücklich werden. LOGO! kann Temperaturen nur im Bereich -50 ... 200°C. Die Einstellung -500 ... 2000 bei Pt-Sensorenändert nicht den Messbereich. Schlage deshalb vor, du verwendest einen entsprechenden Messumformer der den benötigten Temperaturbereich unterstützt. Also Pt100auf 0..10V/0..20mAPrüf auch, ob dein Pt100 den notwendigen Bereich unterstützt und ob du die Genauigkeit erreichen kannst. Genauigkeit 1,0°C. LOGO! arbeitet intern mit einer Auflösung von 1000. Du mußt also auch die Auflösung beachten. Beispiel: Dein Wandler hat eine Temp-Bereich von -200 ... 2000°C und gibt 0..10V ab. Dann würde LOGO! die 0..10V in 1000 Schritten verarbeiten. Das enspräche dann: 1000 = 2200°, da hast du dann als kleinste Auflösung in LOGO! =1 in der Realität: 2200°/1000 = 2,2°. Dies führt dazu, das die kleinste von LOGO! erfassbare Änderung mindestens 2,2° sein muß. Den zulässigen Fehler hab ich mal nicht betrachtet. Wandler: Versuch einen Wandler zu finden der für deine zu messenden Temperaturen 0..10V ausgibt und genau den Temperaturbereich hat. Beispiel du brachst: -175° ... -40° (Damit ist dein Tempbereich abgedeckt) Ausgang des MW = 0..10V Dann gilt: -175°C ... -40°C = delta 175+40 = 215 LOGO!: 215/1000 = 0,215° d.h. eine Änderung von 0,215° könnte von der LOGO! erfaßt werden Messfehlerbetrachtung: LOGO! +/-1,5% bei 0..10V +/-1,5% von 1000 Schritten = +/-15 Da ja vorher im Beispiel ermittelt die kleinste Änderung 0,215° ist, wäre der zulässig Fehler: 0,215 * (+/-)15 = +/- 3,225° Und die Abweichung ist weit über der von dir geforderten Genauigkeit von +/- 1°C. Die Steuerungsaufgabe selbst sollte mit dem PI-Regler der LOGO! und folgendem PWM kein Problem sein. Schau dir mal das Bsp. an: Hoffe das hilft DateianhangKühlung Stickstoff.zip (102 Downloads) |
Folgen Sie uns auf