09.01.2022 14:04 | |
Beigetreten: 10.05.2020 Letzter Bes: 04.11.2023 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo, Ich möchte einen X96-5J Energiemonitor mit der Logo8.3 über Modbus auslesen. Leider bekomme ich nur 0 angezeigt obwohl dort was um die 230,0 stehen müsste. Modbus ist aktiviert. Ich habe auch die Verschiebung der Adresse um 1 ausprobiert, ohne Erfolg. Das X96 ist als Slave konfiguriert. Ach ja und ich nutzte nur die TCP Schnittstelle. Die RTU Schnittstelle ist nicht belegt. IP's Die Logo hat am Ende .231 und das X96-5j hat 230. Was mich stutzig gemacht hat ist, dass das z.B. das Register 30001 L1-N ein Inputregister (IR) sein soll und kein holding Register (HR). Seht so in der PDF Seite 35. Über die Traffik LED am Switch kann ich sehen das Logo irgend was macht, da jede Sekunde die LED leuchtet genau wie bei den Variablen unten angegeben Im Anhang ist die LogoSoft Testdatei und das PDF für den Stromzähler. Wo liegt der Fehler? Was mache ich falsch?? Gruss Uwe DateianhangModbus-Logo.zip (151 Downloads) |
09.01.2022 14:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33436 Bewertung:
|
Oh, Entschuldigung. Es sind doch Input register, du hast Recht. |
Folgen Sie uns auf