05.11.2011 18:42 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen, ich habe an einer Logo einen PT1000 über das AM2 Modul angehängt. Unter Laborbedingungen auf dem Tisch, den PT1000 direkt angeschlossen, wird die Temperatur konstant gleich angezeigt. Verbau ich die Logo am Objekt in den Schaltschrank, verwende abgeschirmte Leitungen und platziere den gleichen PT1000 in sein Arbeitsumgebung(angebracht an einem Warmwasserrohr) 12m Entfernung zwei-Draht Technik 2x1.5qmm springt die Temperaturanzeigt permanent. Es sind Sprünge von ca. 4°C jedoch permanent. Die Anzeige an der Logo ist kaum lesbar. Sicherlich habe ich irgend welche Störungen im Gesamtsystem. Ich werde Morgen mal mein Labornetzteil mitnehmen und damit die Logo versorgen. Aber viel Hoffnung habe ich nicht. Die Frage ist jetzt, gibt es irgend eine Schweinerei mit der man Programmtechnisch den analogen Wert gleichrichten kann. Also die Spikes entfernen? Oder vieleicht irgend ein Kondensator dazwischen klemmen? Im Anhang ist das kleine Beispielprogramm. Gruß Kostas DateianhangAnalog_proportional_V3Auto_Manuell.zip (114 Downloads) |
05.11.2011 20:31 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Aber auch eine Suche hätte dir weiter geholfen. Unruhige Anzeige von Analogwerten ist ein sehr bekanntes Thema und es gibt einige Lösung dazu. |
05.11.2011 23:28 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Extern hat bei mir ein Elko parallel zum PT100 geholfen. |
07.11.2011 12:23 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, bei Siemens gibt es auch ein Beispiel zur Mittelwertberechnung. https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx#Tipps%20+%20Tricks:%20Analogwertverarbeitung%20(Teilprogramme)%20 Hoffe das hilft |
Folgen Sie uns auf