29.04.2020 21:15 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Guten Abend zusammen, ich setze gerade eine Logo zur Temperaturregelung ein und komme nich auf eine gute Lösung. Vielleicht kann mich jemand etwas unterstützen. Raum 1 hat eine direkte Zu- und Abluft. Nach der Frischluftaußenklappe (Zuluft) kommt ein Fühler (AI1), ein Heizregister (Nr. 1, 0-10 Volt, AQ1) und ein Kälteregister (Q1) Die Abluft hat nur einen Fühler (AI2) nach dem ich regeln möchte. Jetzt geht von dem Zuluftkanal vor Raum 1 ein Abzweig zum Raum 2. In diesem Kanal sitz ein weiteres Heizregister (Nr.2). Raum 2 hat ein eigenen Raumfühler (AI4). Raum 1 hat priorität was die Temperatur angeht. Jetzt regelt AI2 (also die Abluft) jeweils das Heizelement Nr. 1 bzw falls zu warm die Kältemaschine mit Q1. Jetzt zu meinem Problem: Wenn draußen -5 °C sind registriert der Fühler es erst sehr spät (Abluft). Dann ist Raum 1 & 2 viel zu kalt. Und alle werden krank. Im Sommer mag es ok sein. Jetzt würde ich gern AI1 mit einbringen. Alleine als Frostschutz und zum vorheizen. Nur wie? Oder was kann ich besser machen? Bin für jeden Tipp dankbar. Den Anhang hab ich mal auf´s wesentliche gekürzt. DateianhangVersuch3.lsc.zip (101 Downloads) |
01.05.2020 19:33 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe hier eine überarbeitete Version. Sie ist vollständiger aber noch nicht ganz fertig. Ich denke aber es würde so laufen. Vielleicht kann mir einer ein Feedback geben. Ist eine Hysterese für Q1 sinnvoll? Das Problem was ich sehe wird wohl im Winter kommen. Wenn z.B. -10 °C in die Räume geblasen werden. Wie könnte man das umgehen? - Differenz Außenluft zu Abluft zu Groß dann schon Heizung (AI1) an? - Außentemperatur < 10 °C Heizung an bis Soll erreicht ist? Danke vorab DateianhangVersuch4.lsc.zip (81 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Zwenny am: 05/01/2020 19:42:31Zuletzt bearbeitet von: Zwenny am: 05/01/2020 19:45:44Zuletzt bearbeitet von: Zwenny am: 05/01/2020 20:03:07 |
|
Folgen Sie uns auf