08.12.2006 08:46 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi houseman, das mit dem Umbiegen geht leider nicht. ![]() Gruß |
08.12.2006 10:16 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung:
|
Hallo houseman, hallo april, ja ich hatte auch schon das problem, dass sich die textreferenzen nicht zur RT ändern lassen. Ich hatte das problem dann anders gelöst: ============================ (1) Nutzung ODK-Funktion ============================ Im WinCC ODK gibt es funktionen, um zur RT aus dertext library texte auszulesen, z.B.: ==> "TXTRTGetInfoText()" Dieser Funktion wird z.B. eine Text-ID als Parameter uebergeben, die Funktion liefert den zugehörigen Text für die aktuelle Sprache ==> "MSRTGetText()" siehe Beitrag http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15350783 Den so erhaltenen Text kann man auf eine WinCC-Variable schreiben oder direkt mit SetPropChar() auf eine Objekteigenschaft eines Bildobjektes Hinweis: Die texte müssen in der Textlibrary verwaltet werden! Du musst dir die Textlibrary sinnvoll "aufteilen". Im folgenden Beitrag ist eine Möglichkeit dafür beschrieben: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23416727 ======================================================= (1) Mehrsprachige Texte in Bildbausteinen ohne Textlibrary und ohne ODK ======================================================= Hier ein ganz anderer Lösungsansatz (sicheraucheine andere Aufgabenstelung): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22907359 gruss ateam |
Folgen Sie uns auf