14.11.2015 15:07 |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Willkommen im Club. |
20.01.2016 13:16 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hi, nun um den Win10 support werden wie vermutlich nicht herumkommen bei classic wegen dem PCS7 Sachen und den 400er, die gibt es ja noch nicht komplett im TIA. Und das mit den 2020 meint er vermutlich so: Das System S7-1500 ergänzt die bisherigen Systeme S7-300/400. Die Systeme S7-300, S7-400 und S7-1500 werden die nächsten Jahre parallel vermarktet. Ein Ausphasen der S7-300/400 ist nicht vor 2020 geplant. Danach stehen die Komponenten beider Systeme noch weitere 10 Jahre als Ersatzteil zur Verfügung. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/67856446 Gruß Christoph |
08.02.2016 10:20 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 10:35:47~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf