14.07.2011 08:10 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo , kommt darauf an ..... Zwischen Umrichter und Motor, nein. Vor dem Umrichter in der Einspeisung, bedingt (FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10035164) Beim Einsatz eines Trenntrafos ändert sich die Netzform (von TN mit PE auf IT ohne) hier ist zu beachten: Betrieb mit ungeerdeten (IT) Netzen Mit Filter Der Einsatz von MICROMASTER 4-Umrichtern mit integriertem Filter ist an ungeerdeten Netzen nicht zulässig. Ohne Filter Bei ungeerdeten Netzen muss der 'Y'-Kondensator im Gerät unwirksam gemacht werden. Die Vorgehensweise ist in den Anlagen D der Betriebsanleitungbeschrieben.Wenn der MICROMASTER in ungeerdeten Netzen bei einem Erdschluss in der Ein- oder Ausgangsphase in Betrieb bleiben soll, muss eine Ausgangsdrossel installiert sein. |
Folgen Sie uns auf