31.05.2018 10:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 34227 Bewertung: (4262)
|
Da interpretierst du etwas falsch. Es geht um die Spannungshöhe, bei welcher die LOGO! 0-Signal oder 1-Signal erkennt. Ausgelegt sind die Eingänge für 230VAC. Ist die Spannung am Eingang 79VAC oder höher, wertet die LOGO! dies als 1-Signal aus. Fällt die dann auf 40VAC oder weniger, wertet die LOGO! dies als 0-Signal aus. DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA0 Seite 135.pdf (73 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf