27.12.2023 14:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Ein "uint16"-Wert kann niemals negative Werte annehmen. Der Zahlenbereich geht von 0 bis 65.535. Mit einem analogen Netzwerkeingang liest du den Wert aber nicht als UINT16 ein, sondern SINT16. Und dessen Zahlenbereich geht von -32.768 bis 32.767. Wenn der UINT16-Wert größer 32.767 ist, kannst du ihn (bis 999.999) mittels eines Zählers einlesen, so wie ich es im Thema Daten aus Fronius GEN 24 mit Logo 8.3 auslesenbeschrieben habe. Weißt du, welchen Skalierungsfaktor dieser Wert hat? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.12.2023 10:16 | |
Beigetreten: 26.01.2022 Letzter Bes: 31.12.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Anscheinend mache ich da was falsch, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, bin schon bisschen verzweifelt, hab schon einiges an Zeit investiert. Anbei noch das Programm. Dateianhang2023-12-27_Logo-Prog-PVneu-TEST.zip (57 Downloads) |
Folgen Sie uns auf