07.12.2023 09:10 | |
Beigetreten: 07.05.2023 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 54 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, Ich habe auf HMI im Control Browser die Benutzerverwaltung projektiert (TIA V18 Upd3). Das ganze wurde auf PC Runtime Simulation getestet und es wird lokale Benutzerverwaltung verwendet. Der Benutzer "User" kann ohne Probleme einloggen und hat Funktionsrecht "Benutzerverwaltung", Rollen zuweisen, Benutzer einfügen, löschen das funktioniert. Aber über LogOut Funktion im Menü oben rechts kann ich "User" nicht abmelden. Nach Auswahl der Funktion passiert nichts- keine Abmeldung findet statt. Was kann als möglichen Grund sein? Oder in Benutzerverwaltung kann nur Benutzer angemeldet bleiben, der in Runtime aktuell angemeldet ist? Ich wollte anderen Benutzer in Benutzerverwaltung anmelden und testen. Viele Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5987073 am: 12/07/2023 09:11:25Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5987073 am: 12/07/2023 09:31:34Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/07/2023 12:39:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.01.2024 09:08 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 239 Bewertung: (25) |
Hallo. Hast du schon eine Lösung? Bei mir funktioniert es. Ich habe für die Simulation im Runtime Manager das Autologin ohne Angabe von Benutzer und Passwort aktiviert. (s. hierzu auch den FAQ An- und Abmeldeverhalten bei WinCC Unified PC Runtime - ID: 109818319 - Industry Support Siemens ) In meiner HMI gibt es im Header eine Anzeige des aktuellen benutzers. Wenn ich die HMI starte, dann steht dort "DefaultUser". Als Ereignis habe ich auf die Anzeige die Funktion "Abmelden" projektiert. Wenn ich jetzt auf die Anzeige klicke, dann öffnet sich das Anmeldefenster und ich kann den Benutzer wechseln. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/29/2024 12:53:03Link optimized. |
|
Folgen Sie uns auf