27.12.2020 23:49 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo an das Siemens Team. Ich hätte einige Fragen zu der Kommunikation zwischen 2 Logo`s. Im Anhang habe ich einmal mein Beispiel zum ausprobieren dazu gegeben. Version 1 auf beiden Logos wird in die gleich lokale VM geschrieben und dann in der Tabelle (in der Netzwerkansicht) die Richtung angegeben. Version 2 Es wird auf einen Netzwerkausgang verlinkt und auf dass Remote-Gerät in den NI Baustein geschrieben. Version 3 Es wird auf einen Netzwerkausgang verlinkt und in das Remote-Gerät in eine Variable geschrieben und von dort holt es dann der NI Baustein bei der lokalen Variable ab. Warum gibt es unterschiedlich Möglichkeiten (alle funktionieren) und welche ist die beste. Für was gibt es dann unter Extra noch die Variablen Tabelle, dort steht nichts drinnen? (vielleicht fürWeb Editor im Lokalen einzeln Betrieb?) Eine allgemeine Frage noch, wie funktioniert die Programm Übertragung aus einen Netzwerkprojekt in die einzelnen Logos? Leider habe ich im Logo Handbuch nichts gefunden, aber vielleicht gibt es da Lesestoff den ich noch nicht gefunden hab. DateianhangTestVM.zip (119 Downloads) |
Folgen Sie uns auf