18.01.2011 12:04 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Welche Art Änderungen hast du vorgenommen. Ich für meinen Teil würde niemals so ein Bild verändern da man nie so genau was was da alles mit dran hängt. |
25.01.2011 12:38 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Hallo iltis. Auf den Produkt Support Seiten findest du das HB: PCS 7 Bibliotheken APL Styleguide http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/43705259 Darin wird das Erzeugen eines Ablegers aus vorhandenen Bildbausteinen beschrieben. Siehe dazu Kapitel6.4.1! |
25.01.2011 13:37 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Vielen Dank zuerst einmal für Eure Mühe! Das Problem wo sich stellt ist, dass in der PCS7 Hilfe V7.1 nur die Variante mit der "normalen" Library vorhanden ist. Ich habe nun vom Siemens Support die folgenden beiden Links erhalten die sich speziell auf die APL-Library und Ihre Bildsymbole/Bausteine konzentrieren: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/43705259 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36209808 Hat mir auf jedenfall geholfen. Iltis |
Folgen Sie uns auf