10.05.2022 13:44 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
1. Es bleibt da ohnehin nur die LOGO CE mit Transistorausgängen - die Relaisversion würd ich da nicht nehmen. 10ms als Zykluszeit gehen nicht, da ja noch eine Pause von min. 10ms sein muss = 20ms minimale Zykluszeit. Gehe davon aus das Freilaufdioden in den Ventilen drinnen sind ? - ansonsten unbedingt erforderlich. 10ms ist halt schon eine sehr kurze Zeit ? Schaltung: ich würde das mit einem Schrittschaltwerk lösen: Step 0 Bereitschaft Step 1 Test 10 Mio Step 2 Auswertefreigabetaste ... wenn ja - zu Step 3 Step 3 bis Step 13 ... langsam die einzelnen Tests DateianhangLogo-Schrittschaltwerk-10er-Voll-Einzelschritt-Basis-2.zip (167 Downloads) |
Folgen Sie uns auf