11.10.2013 17:17 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 25.06.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo René, ich würde mir zusätzlich zu der Beschreibung "Beispiele LOGO! 0BA7" die du bereits gelesen hast, an deiner Stelle auch folgendes Applikationsbeispiel für die Erweiterung einer Haussteuerung anschauen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585346 Hier werden in einer Anwendung für eine Haussteuerung, sowohl Master-Master- als auch Master-Slave-Kommunikation verwendet. Vielleicht lässt sich aus diesem Beispiel auch eine geeignete Lösung für deine Anwendung erschließen.In demBeispiel findest du bereits einen fertigen Code undeine ausführlicheDokumentation. Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen. Gruß und schönes Wochenende, KM_AS |
Zuletzt bearbeitet von: KM_AS am: 11.10.2013 17:20 |
|
15.10.2013 11:23 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
Hallo René, ich habe bei mir zu Hause auch 4 Logo's für Licht/Rollos usw. im Einsatz. Auch habe ich Zentralfunktionen für die Rollos (Astrouhr) und Lichter (Alles-Aus, Panik-Beleuchtung) implementiert. Ich rate dir in jedem Fall zur Master-Master-Kommunikation. Auch wenn dies etwas aufwendiger ist, bist du doch langfristig deutlich flexibler. Ich habe im März schon mal eine ähnliche Frage beantwortet und meine Lösung zur Vernetzung und Speicheraddressierung vorgestellt. Vielleicht hilft er dir ja weiter: https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/89585#top Viele Grüße, Tobias |
Zuletzt bearbeitet von: PacmanII am: 15.10.2013 11:24 |
|
Folgen Sie uns auf