25.11.2016 21:35 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Moin, vielleicht kann hier jemand helfen: DIe Verbindung PC (Win7) und Logo!8 RCE klappt nicht: Beide sind per direktem Kabel verbunden, der PC zusätzlich noch über einen andern Controller im lokalen WLAN. Über die Online-Einstellungen kann ich beide miteinander verbinden, die verbindung wird auch grün, aber sobald ich die Programm-Daten vom Logo SOFT comfort übertragen will (Extras - Übertragen - PC->Logo) passiert nichts. Im Addressbuch ist die korrekte Adresse gespeichert, beim Aufrufen von PC->Logo steht aber jedesmal eine andere (192,168.178.012 statt 192.168.0.16). per ping erreiche ich die Logo...... Das ist der zweite Versuch (neue Logo) - beim ersten hat es nach anfängliche Zögern schon mal geklappt.
HCLange ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_4508718 am: 25.11.2016 21:53:53Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 28.11.2016 11:10:18Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.11.2016 22:18 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
grün ist die hoffnung, aber leider nicht gerechtfertigt. |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_4508718 am: 25.11.2016 23:27:49 |
|
Folgen Sie uns auf