28.03.2022 20:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo Forengemeinde! Ich dreh noch durch. Ich habe mein LWE Projekt jetzt von AWS getrennt und wollte es wieder zu einem einfachen LWE Projekt machen. Dazu habe ich IoT Thing Name wieder auf Local gestellt und das Projekt wieder auf die SD übertragen. Die Analogwerte werden angezeigt und ich kann mit dem Schieberegler die Zeitwerte einstellen. Allerdings sind alle Drucktasten ohnen Funktion. Die gelbe Rundumleuchte läuft, obwohl der Ausgang ausgeschaltet ist. Was übersehe ich? Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Danke schon mal! DateianhangProgramme 2022.zip (178 Downloads) |
28.03.2022 21:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht weiter testen muss? |
28.03.2022 21:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Werde im LWE noch die Frostschutzmeldung einfügen, dann ist das auch ersichtlich! |
28.03.2022 21:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Richtig, jetzt ist alles klar! |
Folgen Sie uns auf