15.10.2022 12:46 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe auf dem KNX einen Temperaturwert meines Warmwasserspeichers als KNX DPT 9.xxx Wert mit Kommastelle. (z.B. 44,1 °C) Das ist eine 2Byte Gleitkommazahl. Im Homeserver steht richtig der Wert 44,1 Grad Warmwassertemperatur. (Siehe Bild) Über das Logo! KNX Modul CMK2000 schicke ich den Wert an die Logo auf die VB600. (Siehe Bild) In der Logo lese ich den Wert dann über einen analogen Netzwerkeingang wieder ein und gebe ihn zum Testen auf einen analogen Merker.(Siehe Bild) Doch hier bekomme ich nur 44,0 Grad angezeigt. Ich sehe nur ganze Temperaturwerte und keine Kommastellen. Die Kommastelle steht immer auf 0. Was mache ich verkehrt? Gruß raz DateianhangForum.zip (195 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: raz am: 10/15/2022 12:46:48 |
|
15.10.2022 13:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33433 Bewertung:
|
Hier ein Auszug aus Handbuch zur Werteskalierung.
DateianhangLOGO! 8 - CMK2000 Betriebsanleitung 2015_11 Seite 48.pdf (213 Downloads) |
16.10.2022 15:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33433 Bewertung:
|
Kann das Thema jetzt als gelöst betrachtet werden? |
Folgen Sie uns auf