29.01.2011 20:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Naja, Frühjahr ist noch so ganz erreicht.... da werden wir uns wohl noch gedulden müssen. |
23.02.2011 23:30 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, was so alles geht zeigen auch andere: Aus dem engl. Forenteil hier mal ein Link zur Info.... http://www.plcshop.nl/ Diese chinesischen Geräte sehen aus wie "Logokopien", haben aber teilweise deutliche Funktionsverbesserungen (> 500 digital I/O, perFunktionsmodul nutzbarer ModBus !!)... ...Und was die Verbesserungen und Fehlerbereinigungen (...) angeht, kann man nur hoffen, das diesmal die hier im Forum gesammelten Angaben und Schaltungen eine deutliche Richtung vorgeben !?... Eine Kommunikation diesbezüglich ist offensichtlich mit den Entwicklern nicht drin? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.02.2011 00:14 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
^^ man nehme ein Logo-Gehäuse und die Logo Software... Labelt es um und füge die im Siemens-Forum genannten wünsche hinzu.... http://www.plcshop.nl/plc-logo-software.htm (Ach ja - und verkaufe das ganze für einen recht vernünftigen Preis) |
24.02.2011 01:03 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Leider geht der Link nicht. Gruß Alex |
24.02.2011 01:54 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
Habe ihn gerade getestet - und komme auf die korrekte Seite... ?! |
24.02.2011 05:14 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
... und wer hat damit schon Erfahrungen gesammelt? |
24.02.2011 08:35 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
hm... sämtliche Seiten sind auf einmal nicht mehr erreichbar... |
Folgen Sie uns auf