18.04.2011 07:50 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Doch, soweit ich erfahren konnte, wird die HW und SW erst im Juni/Juliy 2011 kommen. Gruß helmut |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.04.2011 17:07 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Welche Kombination kann man mit der neuen Logo zusammenstellen, das es so funktioniert wie mit der A6 und einem Insys Modem? Gruß Alex |
07.05.2011 22:37 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo, habe eben einen Flyer mit 0BA7 in deutsch gefunden und mal angehängt. MfG. ring24h DateianhangFlyer.PDF (287 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
08.05.2011 21:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Viel wichtiger finde ich eine ausreichende Stückzahl, so daß man ohne Lieferschwierigkeiten an ein oder zwei neue Logos kommt... |
25.05.2011 12:56 | |
Beiträge: 44 Bewertung: (1) |
hat nicht direkt was mit der LOGO! zu tun, aber der Nachbau hat auch die neuen Funktionen der LOGO 0BA7: http://www.plcshop.nl/index-english.htm |
Folgen Sie uns auf