16.03.2021 17:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 33485 Bewertung:
|
Du meinst, du möchtest eine Mengenzählung realisieren? |
16.03.2021 17:56 | |
Beigetreten: 12.03.2020 Letzter Bes: 23.04.2021 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ja genau.........Danke |
16.03.2021 17:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 33485 Bewertung:
|
Lade doch mal dein Programm hoch ... |
16.03.2021 18:12 | |
Beigetreten: 12.03.2020 Letzter Bes: 23.04.2021 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Gerne..... Und danke für die schnelle Antwort... DateianhangTest Durchflussmengenmessung.zip (140 Downloads) |
16.03.2021 23:20 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Dann probier das Programm im Anhang mal aus. Mengenzählung geht immer über Zähler, eventuell 2 oder 3 kaskadiert je nach Maximalwert. Den Schwellwertschalter habe ich auf 0,9s umgestellt, das spart die Skalierung, aber für das Komma muss man ohnehin die Arithmetik nehmen. Wenn dein Sensor 500Hz bei 4,5 Liter pro Minute hat, dann kommen in einer Minute doch 500 x 60 = 30.000 Impulse an und das für 4,5 Liter. Für 1 Liter sind es dann 30.000 / 4,5 = 6667 Impulse und die nimmst du für den ersten Zähler, um ganze Liter zu bekommen. Der zweite Zähler addiert die ganzen Liter einfach nur noch. M.f.G. Scorp DateianhangTest Durchflussmengenmessung V2.zip (150 Downloads) |
Folgen Sie uns auf