22.08.2019 08:47 | |
Beigetreten: 25.09.2007 Letzter Bes: 26.12.2023 Beiträge: 20 Bewertung: (1) |
Guten Morgen, Auch ich als Neueinsteiger ärgere mich über folgene 1.) Das man dem WebEditor nicht beibringen kann, 2.) Das man Schriftfarbe und Grösse der Analogwerte nicht angeben kann 3.) Es fehl die freie Wahl, ob man werte Links oder rechtsbündig anzeigen 4.) Das man bei Links nicht Pfade zum Hauptpfad angeben kann: 5.) ich würde gerne das Bild des BM "/logo_variable_01.shtm" Beispiel: Hat jemand eine Idee dazu ? Gruss, ms1958 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/22/2019 09:20:34Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/22/2019 11:38:38Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/22/2019 12:13:28Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/23/2019 12:25:55 |
|
23.08.2019 12:25 | |
Beigetreten: 25.09.2007 Letzter Bes: 26.12.2023 Beiträge: 20 Bewertung: (1) |
zu meinem Punkt 1 oben: ich habe einen Analogwert mit einem UDF Aufgesplittet in 2 Zahlen, wo ich dann ein Komma in Textfom zwischen den 2 Zahlen packe :
ich wollte das auf mehrere stellen erweitern, aber leider klappt das nur mit einer Zahl hinterm Komma, weil man keine führenden nullen schreiben kann. So ergäbe 6009 statt 6 | 009 leider 6| 9 gruss, ms1958 Dateianhang_XXXY.zip (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/23/2019 20:48:56Zuletzt bearbeitet von: ms1958 am: 08/23/2019 20:49:58 |
|
23.08.2019 12:42 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Den UDF-Baustein sollte man allerdings nur bei positiven Zahlen nehmen, bei negativen Zahlen ist das Ergebnis falsch. M.f.G. Scorp |
23.08.2019 15:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
Hallo ms1958, hier mal mein UDF, welches sowohl positve als auch negative Werte ordnungsgemäß verarbeitet. DateianhangXXX_Y.zip (71 Downloads) |
23.08.2019 16:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
In der Zeit wo ich meine Beitrag geschrieben habe, hat Ella_68 seinen Beitrag gelöscht. |
Folgen Sie uns auf