14.12.2015 11:55 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Beim mir geht der "interne" Webzugriff sehr gut. Ich komme in meinem Heimnetzwerk ohne Probleme auf die Logo. Was mir noch nicht gelungen ist, ist der Fernzugriff über das Internet. Habe an meinem TP Link Router die IP der Logo für Port 8080 freigeben wie es von Siemens empfohlen wird. Allerdings ohne Erfolg. Gebe ich außerhalb meines Netzwerkes http://192.168.0.111:8080 passiert nichts. Im Netzwerk geht es mit dieser Adresse. Ich denke da ist noch was am Router falsch. Woher soll den das Internet bei http://192.168.0.111:8080 wissen das meine Logo gemeint ist ;o). Freigegeben ist in der Logo alles Webserver, App und auch Fernzugriff. Hoffe es kann mir einer helfen. Danke, Alex ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 14.12.2015 12:40:07Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.12.2015 14:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin. Wenn Zugriff von Aussen, dann mußt du die IP, womit dein Router bei deinem Anbieter angemeldet ist, eingeben... und da dann hinten die :8080. Da sich diese aber täglich ändert, gibt es Dienste ( z.B. DynDNY ) womit man dies verhindern kann. Schau mal: meine Heizung .. Passwort: nachbar Im TD mit hoch/runter -Pfeilen kannst du blättern. Und über die Suchfunktion findest du eine Menge an Hinweisen dazu: Webserver |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 14.12.2015 14:38:06 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.12.2015 15:32 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 10:40:51~(‾▿‾)~ |
|
15.12.2015 08:51 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 10:41:01~(‾▿‾)~ |
|
15.12.2015 14:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134) |
O.T.: @Ernst63, schau mal hier: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf