01.03.2022 14:48 | |||||||||||||
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Immer wieder erreicht uns die Frage, welche SIMATIC S7-1200/1500 Steuerungen einen taktsynchronen Rückwandbus besitzen, um direkt an der Steuerung gesteckte Module taktsynchron zu betreiben. Das ist in der Regel wichtig für viele Motion Control Applikationen (z.B. Messtaster und Nocken), bei denen eine hohe Genauigkeit gebraucht werden. Im TIA Portal wird das durch die Konfiguration „Taktsynchronisation für lokale Module“ eingestellt, hier am Beispiel der S7-1516TF: Bei S7-1500 Steuerungen, die keinen taktsynchronen Rückwandbus besitzen, gibt es die Konfiguration „Taktsynchronisation für lokale Module“ nicht, hier am Beispiel der S7-1510SP: Die folgende Tabelle zeigt alle S7-1500 Typen auf und ob sie die Einstellung „Taktsynchronisation für lokale Module“ und somit einen taktsynchronen Rückwandbus besitzen:
Der folgende SIOS Beitrag gibt Auskunft über allgemeine Informationen bezüglich Taktsynchronität von SIMATIC Komponenten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (TW) Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Februar 2022). |
||||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Technologie-GER am: 03/01/2022 14:48:55 |
|||||||||||||
Folgen Sie uns auf