01.07.2015 20:32 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo Leute, habe mal wieder ein "Problem". Es geht im Grunde um die Dosieranlage, welche ich HIER schon mal angefragt hatte. Hab die Steuerung nun noch mit einem Trübstoffsensor erweitert. Dieser nimmt auch Einfluss auf die zu dosierende Menge. Das alles funktioniert auch alles sehr gut. Nun kam die Frage auf, ob es irgendwie möglich wäre, den Wert des Trübstoffsensors per Funk weiter zu leiten. Der Wert wird in % auf dem TDE ausgegeben. Es geht im Großen und ganzen um eine Flussentschlammung. Der Saugbagger ist aber ca. 700m von der Dosierstation entfernt. Wie bekomme ich es am besten hin, dass er stets den aktuellen Trübstoffanteil mitgeteilt bekommt. Noch eine zusätzliche Messung auf dem Saugbagger fällt aufgrund der Kosten von 7-10T € aus. Ständig Telefonkontakt zu halten ist auch ziemlich mühsam, da man ja noch etwas anderes zu tun hat. Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee dazu hätte. MfG Norman |
01.07.2015 20:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Wäre nicht eine Weiterleitung per WLAN möglich? |
01.07.2015 21:03 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Wird schwierig, da das ganze in einem Park mit vielen Bäumen stattfindet. Ich überleg´ schon, ob man per Kabel etwas machen könnte. |
01.07.2015 22:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Hallo motmonti, Danke für den Hinweis. Habe ich korrigiert. |
Folgen Sie uns auf