14.08.2009 13:56 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo finomat, ich habe Dir mal einen Vorschlag angehängt: Er basiert auf dem FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34914500. Das Beispiel habe ich verwendet zum Einstellen des Sollwertes. Allerdings habe ich die Funktionstasten gelassen. Ist ja auch leichter als mit den Cursortasten, da Du für die ja die Taste ESC zusätzlich drücken müsstest. Aber das kannst Du ja ändern. Dann habe ich nicht 100%-ig verstanden, ob Du jetzt die Geschwindigkeit mit LOGO! steuern möchtest oder die integrierte Rampenfunktion des FU nutzt. Im Beispiel habe ich die Rampenfunktion der LOGO! verwendet. Also wenn vom Reedkontakt gezählt wird, fällt die Ausgangsspannung zurück, wenn der Istwert 1 niedriger als der Sollwert ist. Beim nächsten Impuls stoppt die Rampe und gibt 0V aus. Wenn Du die Rampe des FU nutzen möchtest, musst Du ja Signale an den FU schalten. Die könntest Du z.B. von B007 (Freigabe) und B010 (langsamer)abgreifen. DateianhangRampe.zip (138 Downloads) |
31.08.2009 07:10 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Also So sieht momentan meine Schaltung aus. Was ich nun möchte und irgendwie nicht hinbekomme ist folgendes: Mit der Taste F1 die Sollstückzahl +1 Mit der Taste F2 die Sollstückzahl -1 Start mit F3 und Stop mit F4 (F4 länger drücken dann wird der Zähler auf 0 gesetzt) der FU hat 2 feste geschwindigkeiten und wird über zwei eingänge geschaltet. Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen. Dateianhangwickler.zip (135 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: finomat am: 31.08.2009 07:11 |
|
01.09.2009 00:10 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung:
|
Hallo finomat, schau dir doch mal diesen Beitrag an, evtl. ist da was für dich dabei. MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Folgen Sie uns auf