25.03.2024 14:30 | |
Beigetreten: 06.02.2015 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo, gibt es Erfahrungswerte wie groß die SD-Karte sein sollte für das Meldearchiv? Und was sind das sonst noch für Ordner, die auf der SD-Karte angelegt (automatisch) wurden? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_796223 am: 03/25/2024 14:51:57Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/26/2024 09:34:11Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.03.2024 09:28 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung:
|
Hallo, Der Speicherbedarf eines Eintrages im Meldearchiv beträgt ca. 300 Bytes plus je Zeichen aus dem Alarmtext 1 Byte (wird mehrsprachig archiviert, so kommen nochmals ca. 100 Byte plus der Text hinzu) (siehe Handbuch). Die Alarmanzeige kann nur 1000 archivierte Alarme je Seite anzeigen. Auch wenn ich das noch nicht getestet habe, vermute ich, dass der Export über die Alarmanzeige auch nur die angezeigten Alarme exportiert. Die Ordner und Dateien mit "S7" im Namen von 2012 stammen von einer S7-1200/1500 CPU. Ich muss also annehmen, dass die Speicherkarte einmal in einer CPU gesteckt waren. In den Runtime-Einstellungen ist als Ablageort der Hauptdatenbank für die Melde-Archivierung der Pfad "/Meldearchiv" konfiguriert. Daher liegt in diesem Pfad auch ebenjene Datenbank als db3-Datei. Diese Datenbank enthält Informationen über die konfigurierten Archive, unter anderem deren Speicherort. Für Dein Meldearchiv hast Du wohl keinen Pfad konfiguriert, weshalb die Daten des einzigen konfigurierten Archives im Pfad "HMI_RT_5-1_ALG225" liegen. Woher der Pfad "HMI_RT_5-1" stammt, kann ich Dir auch nicht mitteilen. Das Vorhandensein der wal-Datei (Write-Ahead Log) oder eventuell auch einer shm-Datei (Shared-Memory) deuten darauf hin, dass die Speicherkarte entfernt wurde, bevor der Archivierungsprozess ordnungsgemäß beendet wurde. Das kommt leider vor, da das Panel keine ordentliche Funktion zum Auswerfen der Speicherkarte hat. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.03.2024 10:40 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung:
|
Hallo, Über die Konfiguration von Zeitraum und Größe für Dein Archiv und dessen Segmente ist es selbstverständlich möglich, mehr als 1.000 Meldungen zu archivieren. Auch wenn die Meldeanzeige nur 1.000 archivierte Meldungen beherrscht, so sind die Daten dennoch vorhanden. Sie können am Panel per JavaScript mit der "Read" Methode ausgelesen und in eine Datei geschrieben werden. Es ist aber auch möglich, die SQLite Datenbank-Dateien vom Speichermedium am PC auszuwerten. Viele Grüße |
27.03.2024 17:57 | |
Beigetreten: 06.02.2015 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Ok, das heißt grundsätzlich bestimmt die Einstellung im TIA Portal bei "Archive -> Meldearchiv -> maximale Archivgröße" die größe meiner benötigten Speicherkarte. Das heißt, wenn ich die Standardeinstellung von 1000MB übernehme und wir von den 350kB für 1000 Meldungen ausgehen, dann könnten threoretisch 2.8 Millionen Meldungen archiviert werden? Vielen Dank! |
Folgen Sie uns auf