02.02.2018 12:05 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, für das oben genannte Problem gibt es im Internet hier und da Ideen. (siehe Beitrag von _R_A_L_F_ 06.06.2013 14:24) Diese Lösung ist gut bei wenigen Meldungen. Denn die erstellten internen Variablen können nur einer Meldung im Alarm Logging unter Meldevariable verknüpft werden. Hat man 900 Meldungen. Müsste man 900 Varibalen und 900 Buttons anlegen oder Päckchenweise arbeiten. Ich möchte diese Lösung nicht schlecht reden, habe es für 18 Meldungen eingesetzt und konnte die "Neuliste" bereinigen. Da ist aber noch eine Liste der "anstehenden Meldungen" mit etwa 900 Meldungen, die bereinigt werden müssten. Daher war die freunde groß, als von Siemens am 26.01.2018 eine schöne Lösung veröffentlicht wurde, die allerdings für PCS7 v9.0 gedacht ist. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109751476/wie-k%C3%B6nnen-nicht-quittierbare-meldungen-in-der-pcs-7-os-runtime-gel%C3%B6scht-werden-?dti=0&lc=de-WW Mein Kunde hat aber die v8.1 und ist somit nicht kompatibel. Hat Jemand da vll. eine ähnlich elegante Lösung oder vll. gibt es ja da schon was von Siemens, das ich bei meiner Suche übersehen habe. Gruß Animau |
Folgen Sie uns auf