17.04.2020 12:16 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hi DG4GGM, höchstwahrscheinlich kannst Du mir hier weiterhelfen. Wie kann man die Verbindung zwischen LOGO und SMA Sunny Island 4.4 via Modbus TCP/IP prüfen? Ich habe beim SMA die externe Kommunikationsschnittstelle aktiviert => Port 502. Als Unit-ID verwende ich auch die "3". Habe in der Logo eine Modbus-Client-Verbindung eingerichtet und die Variablen ähnlich zu Dir angelegt. Habe die Variablen als "Analoge Netzwerkeingänge" in das Diagramm gezogen und auf einen Analogen Merker gelegt. Leider zeigen alle Merker 0.0 an. Somit weiß ich jetzt nicht, ob überhaupt was abgerufen wird? Hilft es, wenn Du mir Dein Logo-Programm schickst? Oder muss ich irgendwo noch was aktivieren? Oder welche Variable / welches Register soll ich beim SMA auslesen, das auch immer funktioniert bzw. nen Wert liefert? Vielen Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: MezgAdri am: 04/17/2020 12:25:10Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/17/2020 13:42:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.04.2020 07:30 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 763 Bewertung: (29) |
Servus, ich hab mal ein Beispiel programiert, was dir als Grundlage dienen kann. Anpassungen muß du selber vornehmen. Als Wert hab ich die Spannung L1 des SMA verwendet. Register 30783. Üblicherweise ist als Registeradresse +1 zu nehmen, deswegen lese ich HR 30784. Die Unit ID und den Datentyp kannst ja noch anpassen. Die Ausgabe am LOGO! Display erfolgt mit einer Nachkommastelle (B002). Zum Testen das Programm in eine LOGO! 8 mindestens FS:04 (mit FW update auf FS06) oder mit einer LOGO! 8.2 laden. Hoffe das hilft dir. DateianhangSMA 30784.zip (208 Downloads) |
Folgen Sie uns auf