03.07.2023 16:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Vergleichbar zu einem Funktionsbaustein in Step 7 kann genauso der „Aktualparameter“ an der Faceplate-Schnittstelle mit dem „Formalparameter“ innerhalb des Faceplates wiederum an weitere Faceplates als „Aktualparameter“ verschaltet werden. Dafür müssen wir im Engineering erst das Tank-Faceplate öffnen und bearbeiten. Danach können wir aus der Bibliothek unser Ventil-Faceplate nehmen und mit D&D ins Tank-Faceplate an der richtigen Stelle platzieren. In der Variablen-Schnittstelle des Tank-Faceplates eine neue Variable, gerne auch als verschachtelter PLC‑Datentyp, anlegen und in den Ventil-Faceplate-Eigenschaften die Ventil-Schnittstelle verschalten. Nach der Faceplate-Freigabe und Aktualisierung der Instanzen im Projekt wird in die Runtime runtergeladen. Ich brauchte somit nicht für jeden Tank ein Ventil anlegen und einzeln Verschalten, denn mit dem „Faceplate im Faceplate“-Konzept, mache ich die Verschaltung/Verschachtelung nur einmal und lasse die Instanzen des Tank-Faceplates im gesamten Projekt aktualisieren. Weitere Informationen: Handbuch SIMATIC HMI WinCC Unified Engineering V18 S. 588f Youtube: Wie kann mit Hilfe von WinCC Unified ein „Faceplate im Faceplate“-Konzept realisiert werden? Aufzeichnung WinCC Unified Webinar – Von WinCC Comfort in die neue Welt von WinCC Unified Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf