16.08.2006 15:03 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo angelehnt an das Beispiel: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21004855 habe ich versucht das Beispiel mit WinAC WinLC V4.11 nachzuvollziehen. Nach dem Anpassen und übersetzen des Beispieles werden zwar alle Symbole unter der SimaticS7ProtokollSuite unter Soft PLC angezeigt, aber es kann keine Verbindung zu lokalen WinLC Station aufgebaut werden. Unter SoftPLC-->S7 Programme-->Eigenschaften-->Eigenschaften ist Stationsadresse :2 Steckplatz: 2 eingetragen obwohl ich meine WinLC auf Steckplatz 5 habe (Step7 Konfig und KomponentenKonfig) Frage: Wo kann man das ändern? Im Eigenschaftsdialog kann ich das zwar auf 5 ändern mit OK bestätigen dann ist aber im kommend Eigenschaftdialog der OK Button insenitiv. Ferner ist es mir nicht gelungen eine eigene Verbindung unter dem WinCC ...-->Soft PLC zu konfigurieren mit einer Erfolgreichem Verbindung zu WinLC (Test mit Extras_--> Status Verbindungen Stationsadress:0/Steckplatz 5) Konfiguration unter TCP/IP ist dagegen problemlos möglich TCP/IP Adr.Stationsadresse:0/Steckplatz 5 Variable definieren beenden/starten Verbindung wird aufgebaut. Frage: Wie kann ich unter Soft PLC eine Verbindung aufbauen? Frage: Oder wie kann ich die Step7 Symbole unter der TCP/IP Verbindung zugänglich machen? Viele Grüße Achim |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 30.08.2006 12:45Kurz-Link eingefügt |
|
17.08.2006 16:04 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 16.05.2024 Beiträge: 217 Bewertung:
|
Oh, das hab ich ganz übersehen, dass Du kein WinCC flexible benutzt[:blush:]. Funktioniert es denn, wenn Du die WinLC auf den Steckplatz 2 verschiebst? Leider hab ich kein WinCC V6.0 bei mir installiert. Aber vielleicht hilft Dir das Handbuch weiter (Kapitel 3.8 Kommunikation WinCC - Soft PLC) weiter: WinCC V6 Communication Manual |
Greetings, Chris |
|
21.08.2006 19:05 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo vielleicht hilft Dir der 2. Teil des folgenden FAQ (Arbeiten unter WinCC..)? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21914005 nemo |
Folgen Sie uns auf