19.12.2006 09:19 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung:
|
Hallo helli, Die software "ACRON" der Fa. Videc unterstützt das ATV-Protokoll. ACRON hat auch eine direkte WinCC-Ankopplung. Seit Kurzem ist ACRONals Add-on für WinCC verfügbar. http://www.automation.siemens.com/hmi/html_00/products/software/wincc_addons/wcc_addon_acron6.htm Wenn ATV nicht unbedingt pflicht ist, sondern nur ATV-angelehnt archiviert werden soll, so kann ggf. auch die Verdichtungsfunktionalität des WinCC TagLogging genutzt werden. Verdichtungsarchive z.B. 15min-Werte, 2h-Werte lassen sich auch mit Standard-WinCC erzeugen. Zum Export der Daten nach Excel (csv-Format) kann man den ODBC-Zugriff benutzen (für TAG-Logging SLOW-Archive), Connectivity-Pack, DataBridge, ODK,...) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22578952 gruss ateam |
Folgen Sie uns auf