29.08.2023 14:15 | |
Beigetreten: 07.05.2023 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 54 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, In WinCC Unified Projekt habe ich per Script Audit Archiv im csv Format exportiert. In Excel habe alle Felder korrekt abgebildet bekommen bis timeStamp Feld. timeStamp, also Zeitstempel Spalte lässt sich nicht entschlüsseln. Wie kann ich Zeitstempel korrekt abbilden oder Zeitstempel auf lokale Uhrzeit umstellen, damit es im Archiv nach Export Uhrzeit lesbar und korrekt abgebildet ist. Hier wurde ähnliche Frage bereits gestellt, aber bis jetzt ohne Antwort. |
29.08.2023 19:10 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 2978 Bewertung: (469)
|
Hallo, im Falle von WinCC Unified sind die Zeitstempel in einem ungewöhnlichen Format. Zwei Möglichkeiten zur Umwandlung have ich unter Meldearchiv SQL Datenbank veröffentlicht. Viele Grüße |
30.08.2023 21:45 | |
Beigetreten: 07.05.2023 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 54 Bewertung: (1) |
Hallo Stefan Arcularius, ich habe in der Anlage als ZIP den angepassten Export Vorlage/Snippet Skript, csv Audit Archiv nach Scriptausführung und AuditExport via AuditViewer HMI hochgeladen. Ich habe "for" Schleife von Vorlage angepasst, um UNIX TimeStamp für jeden Audit Eintrag in JavaScript TimeStamp umzuwandeln. Aber Zeitstempel wird trotzdem nicht richtig in Javascript Datum und Uhrzeit umgesetzt (s. AuditFile.csv). Zeitstempel von Audit Export per AuditViewer wird sofort richtig abgebildet.
DateianhangArchiv_Skript.zip (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5987073 am: 08/30/2023 21:46:18 |
|
19.10.2023 11:11 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 2978 Bewertung: (469)
|
Frage wurde als Aufgabenplaner: Abbildung des Zeitstempels neu gestellt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
20.10.2023 05:49 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung: (169) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Aufgabenplaner: Abbildung des Zeitstempels wurde in der Konferenz WinCC Unified Systems veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf