14.07.2014 11:58 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (136)
|
Hallo, es gibt eine Bilddatenbank mit den Siemens Symbolen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13999030 Für Buttons/Reiter etc. hole ich mir immer Anregungen bei den Demo-Projekten, die sind meistens moderner als die Standard-Objekte. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/96003274 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73468169 Das hat dann den Vorteil, dass man die Objekte direkt im Projekt kopieren kann und nicht selber basteln muss. Mit irgendwelchen Symbolen aus dem Internet wäre ich vorsichtig, da bin ich der Meinung lieber selbst erstellen als dann irgendwelche Copyright-Rechte zu verletzen. K!ke |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
17.07.2014 07:20 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (136)
|
Hallo, also so ein Demoprojekt für die Runtime Professionalhabe ich auch noch nicht gefunden, aber vielleicht ist ja auch das hier interessant: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/76327375 K!ke |
Folgen Sie uns auf