10.02.2022 06:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33885 Bewertung: (4215)
|
Beim LWE V1.0.x mussten für die Eingabe der Ein- und Ausschaltzeiten noch die per Parameter-VM-Mapping Worte (VWx) im LWE noch in ihre Bytes zerlegt werden und für Stunde und Minute getrennte Eingabefelder erstellt werden und dann das Datenformat HEX gewählt werden. Beim aktuellen LWE V1.1.0 ist dies nicht mehr nötig. Dort kann man die Funktion "ScaleTime" verwenden und wählt dort beim Parameter "Uhrzeit" das Format "Wöchentlich (Zeit)". DateianhangWeekly timer on LWE V1.1.0.zip (247 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf