24.01.2022 19:49 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal eine Möglichkeit der Umsetzung. Über vier Zähler wird Tages, Wochen, Monats und Jahresverbrauch erfasst. Jeweils täglich 0Uhr, wöchentlich Montag 0Uhr, monatlich am1. um 0Uhr und Jährlich am 1.1. 0Uhr werden die Zähler resetet und in die Arithmetik übernommen, um den Wert für eine Zählperiode jeweils zu speichern. Das Programm ist so auf der LOGO noch nicht lauffähig, da die Bausteinabschlüsse noch fehlen, das ist aber schnell gemacht, genau so wie die Jahreswerte noch in einen Meldetext eingefügt.DateianhangWasseruhr.zip (224 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.01.2022 20:03 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal das übertragbare Programm. Die von Ella angesprochene Analoggrenze trifft natürlich auf mein Programm auch zu. Für den häuslichen Gebrauch sind 32m³ , also rund 90l/Tag aber schon viel Verbrauch. Kommt man damit nicht aus, kann man es so machen wie Ella es vorgeschlagen hat, oder man zählt gleich zwei Zähler hoch und resetet immer im Wechsel, so das ein Zähler immer den Vorxxxwert anzeigt. Dann muß man etwas mit den Meldetexten spielen, damit die Anzeige immer richtig ist. Das geht aber recht gut mit ON/OFF-Funktion im Meldetext.DateianhangWasseruhr komplett.zip (224 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.01.2022 20:20 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 2286 Bewertung: (99) |
Auch könnte man den "digitalen Bargraph" dazu verwenden. Ist vielleicht ein "Ticken" schöner. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.01.2022 21:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
So hatte ich mir das mit zwei Zählern und ON/OFF gedacht. Kann gern getestet werden, denn das steht noch aus.DateianhangWasseruhr zwei Zähler.zip (218 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf