10.02.2022 11:54 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 157 Bewertung:
|
Ich nutze ,,Wasseruhr zip komplett,, Das Programm mit einem Zähler. |
10.02.2022 17:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Richtig, die erste Wochenschaltuhr setzt jedesmal um 00:00 den Tageswert zurück und übernimmt vorher den Tageswert in die Arithmetik als Vortageswertspeicher. Dazu die beiden Flankenauswertung des Uhrimpulses. Bei steigender Flanke wird der Wert in der Arithmetik gespeichert und die fallende Flanke setzt den Tageszähler zurück. Ich habe es jetzt nochmal in der angehängten Datei getestet. Dazu habe ich in der Simu die Uhr der Logo auf kurz vor Mitternacht gestellt und dann vortlaufend den Zähleingang getaktet um den Zähler zählen zu lassen. Punkt 00:00 wurde der Wert in die Arithmetik übernommen und der aktuelle Tageszähler resetet. Du kannst ja deine LOGO-Uhr mal vorstellen und dann in der Onlinebeobachtung verfolgen wie es abläuft. Was passiert bei deiner realen Anwendung genau? Wird der Tageszähler nicht auf 0 gesetzt, wird der Wert nicht in den Vortageszähler übernommen oder zählt der Vortageszähler dann mit hoch? Welche Logo hast du genau? DateianhangWasseruhr komplett mit Anzeige(1).zip (144 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf