24.07.2013 20:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, nun, mit ein paar Minuten Programmierung wird es wohl nicht gehen - besonders wenn die Zeiten für den am Standort realen Sonnenauf- und Untergang verwendet werden sollen! Dann ist entweder eine 0BA7 oder meine veröffentlichten optimierten Schaltungen einzusetzen. Je nach der gewählten Lösung sind dann insbesondere noch Lösungen zu erarbeiten, um die veränderliche Dauer zwischen Sonnenauf- und Untergang und den fixen Zeitpunkten für "volle Beleuchtung" bzw. "Licht aus" zu berechnen und das Dimmen entsprechend anzupassen... ...insgesamt können verschiedene Teilschaltungsaufgaben (Sensorskalierung, Astro-Uhr, Dimmen, Werteingaben, Anzeigen...) mit vorhandenen Lösungen (ggf. nach Anpassungen) aus dem Forum bewerkstelligt werden... Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass dein Temperaturregelungskonzept einerseits die Optik (Lampenhelligheit bei Volllicht) beeinflusst und die Temperatur über einen 24 h-Tag vergleichsweise deutlich schwanken dürfte. Viel Erfolg nun beim Erstellen deiner Aufgabenlösung.. MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.07.2013 09:05 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, schau dir mal das Beispiel an. I1 dient der Simulation für die Schaltzeiten der Wochenschaltuhr. Schaltet die Wochenschaltuhr ein, wird der Wert im AQ1 kontinuierlich erhöht bis zu 1000 = 10V. Schaltet die Wochenschaltuhr aus, wird der Wert im AQ1 kontinuierlich verringert bis 0. Die Zeit für die Änderung von 0 -> 1000 oder von 1000 ->0 stellst du ein in den beiden Impulsgeneratoren B004 und B003. Ich hoffe das Beispiel hilft dir weiter. Ach ja, nimmst du eine LOGO! 0BA7, so kannst du mittels der Astrouhr anstelle der Wochenschaltuhr den Ein/Ausschaltpunkt "automatisieren". DateianhangSonnenaufgang Simu.zip (185 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Helmut_13 am: 25.07.2013 09:09 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.07.2013 20:44 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, vielen Dank für die guten Tips und generell für die super Beispiele in diesem Forum. Ich habe die Schaltung aus Helmuts Beitrag genommen und modifiziert. Zum Einen habe ich die Astro-Uhr eingefügt, zum Anderen eine (einfache) Temperaturregelung mit Sollwertvorgabe über die Tasten der LOGO! eingebaut. Alle Teile funktionieren (zumindest in der Simulation) in Kombination schon recht gut. Was mir nicht so gut gefällt ist der harte Übergang zwischen den Sonnenphasen und der Temperaturregelung. Wenn die Sonne aufgeht wird "hardcodiert" bis 10V hochgeregetlt, und bei erreichen dieser Marke wird umgeschaltet auf die Regelung. Umgekehrt beim Sonnenuntergang. Im schlimmsten Fall macht der Ausgang dann einen Sprung von 10V auf 0V bzw. 0V auf 10V (sollte nicht vorkommen, aber möglich). Da ich noch nicht lange mit der LOGO! arbeite (seit dem 1. Beitrag) wäre ich für jeden Tip dankbar, der dieses Problem umgeht. mfg vibes DateianhangTEMP_Regelung.zip (198 Downloads) |
13.08.2013 20:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Da ich auf die Schnelle durch dein Progi nicht durchsteige, habe ich mal einen Ansatz selbst programmiert. Der I1 simuliert im Moment die Schaltuhr. Wird I1 eingeschaltet, so beginnt die Analogrampe hochzulaufen. Die Rampe ist so eingestellt, das sie von 0 - 5400 mit 1 Imp./s hochzählt und dabei am Ausgang von 0 - 1000 als Analogwert liefert. Die 5400 Impulse resultieren aus der Zeitangabe 9.00 - 10.30 (5400 s). Gleichzeitig läuft eine Einschaltverzögerung mit 1.5 h mit. Ist die Zeit abgelaufen, so schalter der Analogmux den Zielwert der Analogrampe von 5400 auf den Wert der Analogarithmetik B003 um. Dieser Wert errechnet sich aus dem Wert des PI-Reglers * 54 / 10. So das der max. Wert ebenfalls 5400 ergibt. Wird in der Analogrampe jetzt der Wert umgeschaltet, so läuft diese auf den neuen Wert herunter und passt sich Änderungen des PI ständig an. Schaltet jetzt die Uhr wieder aus, so beginnt die Rampe vom aktuellen Wert bis 0 herunterzulaufen! Ich hoffe das ist soweit verständlich und erfüllt deinen Wunsch nach weichen Übergängen. Der PI-Regler muß natürlich nch angepasst werden!! DateianhangLampenheizung über Sonnensimu.zip (154 Downloads) |
20.07.2014 18:50 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich dachte meine Lösung könnte interessant sein. Sie hat bestimmt noch ein paar Haken, aber im Wesentlichen tut sie genau das was sie soll. Ausgangspunkt war die Schaltung von "motmonti" - danke noch mal dafür. Eingangswert ist die Temperatur, die über einen 0..10V Messwandler erfasst wird und in der Logo verarbeitet wird. Über einen Dimmer mit 0..10V Schnittstelle werden dann 3 Halogen-Spots (230V) entsprechend geregelt. Um das Klima den örtlichen Gegebenheiten anzupassen habe ich ebenfalls eine Sollwertvorgabe implementiert, die dem Temperaturverlauf übers Jahr entspricht. Über die Buttons an der Logo kann man diesen Sollwert ggf. variieren. Danke an alle, die zu meiner Schaltung beigetragen haben. Gruß, vibes
DateianhangFormicarien_Temp_Regelung.zip (159 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf